This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1209:高电流消耗、以-2V/0V 为基准的逻辑、模拟电压为-2V/+3V

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/991572/tmux1209-high-current-draw-with--2v-0v-referenced-logic-analog-at--2v-3v

器件型号:TMUX1209
主题中讨论的其他器件:TMUX1204

大家好

由于1.8V 逻辑兼容控制输入、我的客户已预先选择 TMUX1209和 TMUX1204。

在其系统中、uC 电源为-2V/0V、而多路复用器的模拟电源为-2V/+3V。

在此设置中、它们发现多路复用器的电流消耗为200uA、这对于它们有限的功率预算而言太大了。

是否需要此行为?

在-2V 和+3V 之间控制多路复用器不会显示这种电流消耗的增加。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    TMUX1209/1204仅是单电源正极器件、因此、如果您尝试为这些器件施加负电源电压、则不起作用。

    您能否准确地说明他们是如何为所使用的多路复用器布线的、以及每个引脚的确切输入电压?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    感谢您的快速回复、我将通过电子邮件跟进、以解释申请的详细信息。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    参阅我们的电子邮件交换:

    感谢您参阅此应用手册、其中提供了有关行为的更详细信息:

    多路复用器和信号开关的应用简报1.8V 逻辑(scaa126a):

    https://www.ti.com/lit/an/scaa126a/scaa126a.pdf?ts=1618005233408

    此致

    Ueli