请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3245A 主题中讨论的其他器件:TMUX1511
您好!
我们已最终确定 SN74CBTLV3245APWR、可将其用作 Ultrascale Plus FPGA 和 SPI 引导闪存之间的切换器。
SPI 引导闪存支持166MHz 的最大时钟频率。
但是、我们将在127.5Mhz 频率下使用该 SPI 闪存时钟、该时钟将来自 FPGA。
该闪存还支持 DDR、因此数据速率将为255MHz。
那么、我的问题是、对于 255MHz 数据速率、我们是否可以使用 SN74CBTLV3245APWR?
谢谢、
Lalit