This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:用作 Ultrascale Plus FPGA SPI 引导闪存的开关

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/991907/sn74cbtlv3245a-using-as-a-switch-for-spi-bootflash-of-ultrascale-plus-fpga

器件型号:SN74CBTLV3245A
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

您好!

我们已最终确定 SN74CBTLV3245APWR、可将其用作 Ultrascale Plus FPGA 和 SPI 引导闪存之间的切换器。

SPI 引导闪存支持166MHz 的最大时钟频率。

但是、我们将在127.5Mhz 频率下使用该 SPI 闪存时钟、该时钟将来自 FPGA。

该闪存还支持 DDR、因此数据速率将为255MHz。

那么、我的问题是、对于  255MHz 数据速率、我们是否可以使用 SN74CBTLV3245APWR?

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    感谢您的查询。 我们的一位应用工程师对此进行了研究、需要一些时间来研究此用例。

    很快就会回复!

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    这是可能的-但这取决于几件事、我想问几个澄清问题:

    1.  此应用中使用的 SPI 的信号电平是多少?


    2. 您计划使用什么电源为多路复用器供电?


    3.  您是否知道您使用的是什么 SPI 引导加载程序以及使用的是哪个 FPGA、因为这些连接引脚上的阻抗会降低带宽、尤其是来自 FPGA/引导加载程序的寄生电容。

    多路复用器将用作低通滤波器-其截止频率取决于多路复用器的导通电阻、多路复用器的导通电容和负载阻抗。

    请告诉我、以便我验证您使用的器件是否具有足够的带宽。

    不过、话虽如此-如果带宽有点短、TMUX1511仅为4个通道(因此8个通道需要2个通道)、并且具有足够的带宽来支持应用。  

    最棒的

    Parker Dodson