您好!
我使用 TS3A24159来切换来自 MCU 的 IO 引脚。
该器件按如下方式连接:(为简单起见、请图示两个开关之一)

问题是、当选择引脚为高电平且 IO 为高电平时、我看到输出上的电压(在该状态下、应从 COM 断开)
首先、除了电压表和 I 测量值高达600mV (在25C 时)外、输出未连接到任何部件。
我尝试在接地端添加一个下拉电阻器(100K Ω)、并测量了10mV (这可能被认为是公平的)、
但在高温下进行测试时。 (80C)在100kOhm PD 下测得的输出电压高达130mV。
快速计算表明、它意味着1.3uA 流经 NC 引脚、 这远远超过数据表中规定的任何值。
(我在3个类似电路上获得了相同的结果)
什么可能导致此问题?
谢谢你。