This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157DCKR 是否有采用相同封装的 TTL 兼容版本?

Guru**** 2384170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219, TS5A3157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/991289/sn74lvc1g3157-is-there-a-ttl-compatible-version-of-the-sn74lvc1g3157dckr-in-the-same-footprint

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:TMUX1219

我有一位客户在寻找 采用相同封装的 SN74LVC1G3157DCKR TTL 兼容版本。 开关控制输入为 LVCMOS (.7Vcc VLhi 和.3Vcc VLlo)。 其电源为+2.74V、这使得 VIH = 1.92V 接近 FPGA 的+2.5V 输出。

 

找到一些新的开关 TMUX1219、1119、1247和1237,但它们不是 P2P。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    对于 P2P 替代   产品、我建议 TS5A3157具有与 SN74LVC1G3157DCKR 相似的性能和相同的引脚排列。

    谢谢!

    Bryan