Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219, TS5A3157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G3157 主题中讨论的其他器件:TMUX1219
我有一位客户在寻找 采用相同封装的 SN74LVC1G3157DCKR TTL 兼容版本。 开关控制输入为 LVCMOS (.7Vcc VLhi 和.3Vcc VLlo)。 其电源为+2.74V、这使得 VIH = 1.92V 接近 FPGA 的+2.5V 输出。
找到一些新的开关 TMUX1219、1119、1247和1237,但它们不是 P2P。 有什么建议吗?