我们在通信器件中使用 TS3A227E。 按下连接的耳机上的按钮时、接收设备上会听到咔嗒声。 是否有任何方法可以降低/消除此噪声?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Randal、
感谢您发送示波器截图和原理图。 看起来您使用的是 TS3A227E、这是正确的吗? 我编辑了该帖子以反映这一点。
您能否指出您在系统中的拍摄中测量此信号的位置? 这些波形看起来很干净、我看不到任何预期的噪声、过冲等。 您是否在系统中的任何信号中看到任何可见的咔嗒声/噪音? 您能否发送这些示波器照片?
要进行确认、当您听到咔嗒声时、按按钮信号的功能是什么?
您能否拍摄麦克风信号输入到开关和 MICP 输出的示波器画面?
开关的卡嗒/爆裂噪音降低功能旨在消除连接器本身的卡嗒声。
谢谢!
Kate
Kate、
是的、我们使用 的是 TS3A227ERVAR。
屏幕快照中的蓝色迹线是 MICP。
除了按下耳机按钮之外、我没有找到任何其他单击。 音频放大器的音频非常干净。 麦克风的音频有一些失真、具体取决于我使用的耳机品牌。 我仍在跟踪此问题 、以确定这是耳机麦克风问题还是系统中的噪音问题。
对于屏幕快照、我按下耳机上的播放按钮、TS3A277报告为按键4。 根据我测试的耳机、没有区别。
我已按照您的要求附加了更多屏幕截图。 蓝色走线是 MICP、黄色走线是 SLEEVE
是的、耳机插入和取下时会发出噪音。
Randy
您好、Randy、
卡嗒/噼啪噪声降低设计用于在插入期间将 Ring2/Sleeve 引脚接地、以避免与这些引脚上的电压差相关的"咔嗒"声。 但是、如果在插入过程中左/右引脚上有信号、您将在插入过程中听到咔嗒声。 解决此问题的方法是在插入过程中使 L/R 通道静音或确保没有信号。
我不怀疑按键4会导致器件内部出现咔嗒/爆裂声。 您是否可以尝试移除器件或短接器件上的信号、并查看是否仍然听到按钮按压的咔嗒声?
谢谢、
Kate
Kate、
未插入耳机时、我将音频放大器驱动提示和 RING1静音。 插入耳机和按下按钮时、我仍然可以听到噼啪声并单击已连接的设备。 我同意 TS3A227E 内部不会产生噗声和嘀哒声 、 但 TS3A227E 也不会抑制数据表中的噗噗声和嘀哒声。
我们认为、MICP 上的低通滤波器可能会减少噗声和嘀哒声。 您是否认为这将是有效的、因为按下按钮是一个阶跃输入? 滤波器将在 DSP 中实现。
Randy
您好、Randy、
感谢您在我尝试隔离问题时的耐心。
[引用 user="Randal Torgerson87"]
当 MICP 与 DSP 断开连接时、 很显然、我们不会听到按钮按下或释放转换产生的噪声。 我仍然可以在示波器上看到转换、它们与 MICP 连接到 DSP 时看起来没有什么不同。
[/报价]
此开关不能抑制耳机上按钮按压产生的噪音。 您可以尝试在系统中对此进行故障排除。
TS3A227E 的喀哒声/噼啪声抑制功能旨在降低插入和拔下插头时产生的噪声。 如果您在插入过程中遇到噪声、我很乐意帮助您解决该问题。
请发送以下场景的音频、视频和示波器截图、以便我更好地了解您所经历的情况。
此外、您是否尝试使用新的音频插孔更换音频插孔?
此致、
Kate