This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:音频论坛

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/871061/ts3a227e-audio-forum

器件型号:TS3A227E

 我们在通信器件中使用 TS3A227E。  按下连接的耳机上的按钮时、接收设备上会听到咔嗒声。   是否有任何方法可以降低/消除此噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randal、

    感谢您发送示波器截图和原理图。 看起来您使用的是 TS3A227E、这是正确的吗? 我编辑了该帖子以反映这一点。

    您能否指出您在系统中的拍摄中测量此信号的位置? 这些波形看起来很干净、我看不到任何预期的噪声、过冲等。 您是否在系统中的任何信号中看到任何可见的咔嗒声/噪音? 您能否发送这些示波器照片?

    要进行确认、当您听到咔嗒声时、按按钮信号的功能是什么?

    您能否拍摄麦克风信号输入到开关和 MICP 输出的示波器画面?

    开关的卡嗒/爆裂噪音降低功能旨在消除连接器本身的卡嗒声。

    谢谢!

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kate、

    是的、我们使用 的是 TS3A227ERVAR。

    屏幕快照中的蓝色迹线是 MICP。

    除了按下耳机按钮之外、我没有找到任何其他单击。  音频放大器的音频非常干净。  麦克风的音频有一些失真、具体取决于我使用的耳机品牌。  我仍在跟踪此问题 、以确定这是耳机麦克风问题还是系统中的噪音问题。

    对于屏幕快照、我按下耳机上的播放按钮、TS3A277报告为按键4。  根据我测试的耳机、没有区别。

    我已按照您的要求附加了更多屏幕截图。  蓝色走线是 MICP、黄色走线是 SLEEVE

    是的、耳机插入和取下时会发出噪音。

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您发送示波器截图。 麦克风信号似乎通过开关时没有失真、这是此开关的预期结果。

    您可能听到的失真似乎是系统级问题。 根据波形、我不怀疑通过开关的信号有任何问题。 具体而言、您对开关的性能有任何疑问吗?

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kate、

    是的、卡嗒/噼啪噪声降低被认为不起作用。

    从数据表"内部隔离开关允许 TS3A227E 消除音频附件插入或移除过程中可能产生的卡嗒/爆裂噪音。"

    按钮噪声、插入和移除噪声未被抑制。

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    卡嗒/噼啪噪声降低设计用于在插入期间将 Ring2/Sleeve 引脚接地、以避免与这些引脚上的电压差相关的"咔嗒"声。 但是、如果在插入过程中左/右引脚上有信号、您将在插入过程中听到咔嗒声。 解决此问题的方法是在插入过程中使 L/R 通道静音或确保没有信号。  

    我不怀疑按键4会导致器件内部出现咔嗒/爆裂声。 您是否可以尝试移除器件或短接器件上的信号、并查看是否仍然听到按钮按压的咔嗒声?

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kate、

    未插入耳机时、我将音频放大器驱动提示和 RING1静音。  插入耳机和按下按钮时、我仍然可以听到噼啪声并单击已连接的设备。  我同意 TS3A227E 内部不会产生噗声和嘀哒声 、 但 TS3A227E 也不会抑制数据表中的噗噗声和嘀哒声。

    我们认为、MICP 上的低通滤波器可能会减少噗声和嘀哒声。 您是否认为这将是有效的、因为按下按钮是一个阶跃输入?  滤波器将在 DSP 中实现。

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您是否尝试更换音频插孔和触点开关? 此外、您是否曾尝试用新的 TS3A227E 替换系统中的 TS3A227E?

    您当然可以尝试使用低通滤波器、看看这是否会降低噪声。 请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、
    Kate

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kate、

    我们有多个装置、所有装置都有不同音量的来自耳机按钮的喀哒声和噼啪声。  我们在多个耳机的测试中发现、按键的音量因制造商和型号而异。

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您能否尝试完全断开 MICP 并描述插入过程中的观察结果?

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kate、

    当 MICP 与 DSP 断开连接时、 很显然、我们不会听到按钮按下或释放转换产生的噪声。 我仍然可以在示波器上看到转换、它们与 MICP 连接到 DSP 时看起来没有什么不同。  

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    很高兴再次听到您的声音。

    我将在您的原理图中查看 MICP 输出。 您能否告诉我/测量您的 MICBIAS 级别是什么? 您为什么将 C22放置在这里?

    如需参考、请查看数据表中图19典型应用原理图的 MICP 输出:

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kate、

    图19中的 C3 (交流耦合电容器)在我的原理图中不是 C22。  C22是 一个用于 REF2925AIDBZR 输出的大容量电容器、该电容器距离  C22和 R14 ~1英寸 、靠近 TS3A227ERVAR 的引脚6。 交流耦合电容靠近 DSP 输入放置、未显示。

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您在我尝试隔离问题时的耐心。  

    [引用 user="Randal Torgerson87"]

    当 MICP 与 DSP 断开连接时、 很显然、我们不会听到按钮按下或释放转换产生的噪声。 我仍然可以在示波器上看到转换、它们与 MICP 连接到 DSP 时看起来没有什么不同。  

    [/报价]

    此开关不能抑制耳机上按钮按压产生的噪音。 您可以尝试在系统中对此进行故障排除。

    TS3A227E 的喀哒声/噼啪声抑制功能旨在降低插入和拔下插头时产生的噪声。 如果您在插入过程中遇到噪声、我很乐意帮助您解决该问题。

    请发送以下场景的音频、视频和示波器截图、以便我更好地了解您所经历的情况。

    • 插入插头时、您是否听到并看到噪音?
    • 使来自 DSP 的信号静音、然后再次插入插头。 您是否仍然观察到噪声?
    • 断开 MICP 与 DSP 的连接。 插入插头时、您的观察结果是什么?

    此外、您是否尝试使用新的音频插孔更换音频插孔

    此致、
    Kate