This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:关断通道泄漏电流

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/869361/cd4051b-off-channel-leakage-current

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件:TMUX1108

大家好、

我的客户希望了解 VDD=5V 和3.3V、TA=25C 时的典型和最大关闭通道泄漏电流、并且我们的数据表仅声明 VDD=18V。 客户需要更低的泄漏电流、并且 MAX4051A 声明最大+/-0.1nA、我们的器件泄漏电流是否支持此范围? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要较低关断泄漏电流的客户应用是什么?

    如果他们在 VDD = 5V 或3.3V 时使用该器件、我建议改用 TMUX1108。 TMUX1108是一款低电压器件、具有较低的泄漏电流、1.8V 兼容逻辑输入、失效防护逻辑和先断后合延迟。 下面看一下 VDD = 5V 且 VDD = 3.3V 时的关断泄漏电流特性:

    请告诉我您对 TMUX1108的看法。  

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您在此处的回复。 我认为您可能无法回答我的上述问题、客户唯一需要的是在 VDD=5V 或3.3V 时获得 CD4051B 的关断通道泄漏电流。 这是以前使用过的旧器件、如果我们的器件具有更高的泄漏电流、则会选择 MAX 器件、而不是我们的器件。 请务必与客户分享此数据。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很乐意提供这些信息。 请给我一些时间来执行测量。 我将在下星期五,1月10日之前收到这些文件。 如果我之前有更新、我一定会告诉您。

    同时、您能否告诉我客户的应用/终端设备? 尽管客户以前使用过 CD4051B、但我强烈建议使用 TMUX1108 (而不是 MAX 器件)进行替换。 正如我之前提到的、TMUX1108具有出色的低泄漏电流、并且在客户使用的电压下性能良好。 TMUX1108具有显著降低的 Ron 以及1.8V 逻辑兼容性和失效防护逻辑。

    谢谢、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您在此处的回复。 客户希望使用它来测量电阻。 其要求为10nA。 因此、MAX 器件在整个温度范围内都是可以接受的、并且与我们的器件引脚相同。 我知道我们的 TMUX 器件具有更好的性能、但客户不想更改其原理图、因此请帮助与他们共享这些数据。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您对此测量的耐心等待。

    根据我们的测量值(如下所示的设置图)、CD4051B 在这些电压电平、5V 和3.3V 下的关断泄漏电流应小于10pA。 这应该适合于您应用测量电阻。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您在这里的帮助。  CD4051B 在这些电压电平、5V 和3.3V 下的关断泄漏电流应小于10pA、而不是10ns。 也许您可以从侧面修改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您指出我的拼写错误。 在5V 和3.3V 电压下、您应该期望关断泄漏电流小于10pA。

    此致、
    Kate