主题中讨论的其他器件:TMUX1108、
大家好、
我的客户希望了解 VDD=5V 和3.3V、TA=25C 时的典型和最大关闭通道泄漏电流、并且我们的数据表仅声明 VDD=18V。 客户需要更低的泄漏电流、并且 MAX4051A 声明最大+/-0.1nA、我们的器件泄漏电流是否支持此范围? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我很乐意提供这些信息。 请给我一些时间来执行测量。 我将在下星期五,1月10日之前收到这些文件。 如果我之前有更新、我一定会告诉您。
同时、您能否告诉我客户的应用/终端设备? 尽管客户以前使用过 CD4051B、但我强烈建议使用 TMUX1108 (而不是 MAX 器件)进行替换。 正如我之前提到的、TMUX1108具有出色的低泄漏电流、并且在客户使用的电压下性能良好。 TMUX1108具有显著降低的 Ron 以及1.8V 逻辑兼容性和失效防护逻辑。
谢谢、
Kate