请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3253 主题中讨论的其他器件:TMUX1209
大家好、
我的客户使用 的是 SN74CBTLV3253 、有一些规格问题需要询问、
因此、快速检查 SN74CBTLV3253的规格问题、
该 器件在内部使用 FET 作为开关(“SW”)
2. 该器件可用作多路复用器/多路解复用器,这意味着信号可以双向传输。
如果以上假设不正确,请告诉我,非常感谢!
Andy