This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3253:规格问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/869740/sn74cbtlv3253-spec-question

器件型号:SN74CBTLV3253
主题中讨论的其他器件:TMUX1209

大家好、

我的客户使用 的是 SN74CBTLV3253 、有一些规格问题需要询问、

因此、快速检查 SN74CBTLV3253的规格问题、  

该 器件在内部使用 FET 作为开关(“SW”)   

2. 该器件可用作多路复用器/多路解复用器,这意味着信号可以双向传输。

如果以上假设不正确,请告诉我,非常感谢!  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的提问。 您对这两个假设都正确无误。

    TI 的所有模拟开关和多路复用器都是无源开关、这意味着内部结构是 FET 开关或传输门开关(两个并联 FET)。

    其次、由于这种内部结构、TI 的所有模拟开关和多路复用器都是双向的(多路复用器/多路信号分离器)。

    请观看以下两个视频、了解详情:

    开关和多路复用器是双向的吗?

    常见的开关架构是什么?

    此外、我想指出的是、我们拥有一款出色的新器件 TMUX1209、它可能适合您客户的应用。 此器件需要哪些应用、终端设备和规格? TMUX1209支持1.8V 逻辑电平、先断后合和失效防护逻辑。 查看下面的比较、让我知道您的想法。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您的反馈!!

    Andy