This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1112:最大 内部二极管在源极/漏极和导通电阻平坦度值上的额定电流

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751, TMUX1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/892313/tmux1112-max-current-rating-for-internal-diodes-on-source-drain-and-on-resistance-flatness-values

器件型号:TMUX1112
主题中讨论的其他器件:TS3A4751

您好!

我的第一个问题是内部二极管的最大额定电流。 我在源极/漏极确实具有更高的电压、因此我想限制内部钳位二极管的电流。 内部二极管的最大额定电流是多少? 我针对 TS3A4751提出了此问题一次。 根据工艺技术、我被建议将此电流保持在30mA 以下。 我可以考虑 TMUX1112的相同值吗?

我的第二个问题是导通电阻平坦度。 数据表提到该值为 Vdd=5V、Vdd=1,8V 和 Vdd=1.2V 时的最大值。 但是、对于 Vdd=3、3V、它被列为典型值。 对吗? 或者、我能否将 Vdd=3、3V 的典型值也视为最大值?

提前非常感谢、Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的导通电阻平坦度错误。 如果 Vdd=5V、则提及最大值;如果 Vdd=3、3V、则为典型值;如果 Vdd=1、8和 Vdd=1、2V、则没有有关导通电阻平坦度的信息。 我的问题是、我有一个开关增益放大器应用、其中一个级具有更高的电流、因此导通电阻平坦度对我的测量有影响。 在这种情况下、我无法估算温度范围内的影响、因为 Vdd 为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    关于您的第一个问题、预计 S/D 上的更高电压是多少? 对于超出建议运行条件下的额定值的额定值、并不表示功能运行。 S/D 引脚的最大额定持续电流+/-30mA、也可视为钳位二极管的最大电流。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您提供有关您的应用的更多信息。 您看一下第13页的图3:

    请告诉我这是否有助于回答您的问题。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您的快速响应。 电压可以在短时间内高达16V。 但有一个10k 串联电阻 器来限制流入开关的电流。

    是的、我看到了这个图、但我想这也是典型值吗? 我正在寻找最大值 平坦度值、因为 Vdd=5V 时有一个平坦度值。

    此致、Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您提供更多信息。

    该图实际上是典型值的图。 在该电源电压下不提供 Ron 平坦度的最大规格。

    此致、
    Kate