主题中讨论的其他器件:TS3A4751、
您好!
我的第一个问题是内部二极管的最大额定电流。 我在源极/漏极确实具有更高的电压、因此我想限制内部钳位二极管的电流。 内部二极管的最大额定电流是多少? 我针对 TS3A4751提出了此问题一次。 根据工艺技术、我被建议将此电流保持在30mA 以下。 我可以考虑 TMUX1112的相同值吗?
我的第二个问题是导通电阻平坦度。 数据表提到该值为 Vdd=5V、Vdd=1,8V 和 Vdd=1.2V 时的最大值。 但是、对于 Vdd=3、3V、它被列为典型值。 对吗? 或者、我能否将 Vdd=3、3V 的典型值也视为最大值?
提前非常感谢、Jan