This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:此器件在数字示波器中的功能是什么?

Guru**** 2485265 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, TLV274, TL072, CD74HC4053, TMUX1108, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/888269/cd4052b-what-is-the-function-of-this-device-in-a-digital-oscilloscope

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件: TLV274TL072CD74HC4053TMUX1108TMUX1109
大家好、我在浏览 DDS140示波镜、我了解(或多或少)它的结构。
但我无法理解 CD405xB CMOS 单路8通道模拟多路复用器/多路解复用器的用途(信号采集方框图的哪个部分)。

非常感谢您的阅读。
大家好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么信号采集方框图? 您有原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    非常感谢您的响应和关注。
    这正是我要寻找的、一个原理图、用于很好地了解多路复用器在示波器中的功能。
    从照片中可以看到、它只是进入的第一个阶段。

    谢谢!
    我等待您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标有"switch"的框需要一些模拟开关、我想这些放大器块使用模拟开关将信号路由到不同的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、我已经对这个主题做了更多的研究。
    我看到、"巧合"的是、每个多路复用器、HRA 和 H2F 中都有一个运算放大器。
    我知道、它们首先用于将"单个"输入转换为差分输入。 我想另一个用于增益和/或滤波器。

    但是、您通常有什么方法来实现它呢? 我无法看到多路复用器在该方案中的位置。
    换句话说、如果我们使用、例如、在放大器反馈中选择增益电阻、我们将得到一个由多路复用器的电阻引起的误差值、这在仪表增益中可能非常有害。
    那么、它是"之前"、"之后"吗?

    您好!  非常感谢您参加本次有趣的辩论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些方法可以最大限度地减小影响;请参阅 SLYT612MT-088

    我不知道该器件的设计人员是如何选择实现这一点的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对了解多路复用器在此系统中的位置有何兴趣? 您是否有兴趣设计类似的系统?

    我可以提供有关 TI 多路复用器和信号开关(如 CD4052B)的信息、也可以帮助您为新设计选择多路复用器、但我不熟悉该特定电路板是如何使用 CD405xB 进行设计的。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。
    今天我一直在研究提供的文档、非常有趣。
    它帮助我了解了使增益可选的各种方法、并找到了在模拟信号采集中使用这些器件的原因。
    我找到了类似数字示波器的原理图、让我更好地理解它。

    不过、我发现它们通过每个通道的路由有点复杂。  最重要的是、我对控制范围的运算放大器感到困惑。

    因此、主线程问题的答案已得到解决:

    一个多路复用器调节增益、另一个多路复用器调节测量范围。

    之后,我会有新的问题... 它是否是实现更高精度的正确方法?  根据所提供的文档、可以通过一些方法来降低 Ron 的影响、但它是否仍然是专业示波器中采用的解决方案?

    大家好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。
    实际上、正如我在第一篇帖子中提到的、这是一个我在家中拥有的示波器。
    作为一名学生和一名电子产品爱好者、我并不抗拒打开它来识别每个器件。 我很惊讶地看到我不理解的电路部分。 我非常喜欢了解这些内容。

    实际上、我在使用 INA 仪表放大器的 TIDUB00基础上、在返回时提出了惠斯通电桥 A 的电路。 本文档引用了对高精度增益电阻器的需求。 因此、它提出了基于开关的方法来改变信号采集中的增益是否正确的问题。

    大家好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本视频可能对您感兴趣: EEVBlog #675 - How to Reverse Engineer A Rigol DS1054Z (提及 TL072、CD74HC4053、TLV274)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些信息。 我很高兴听到您对电子产品以及 TI 组件如何融入这些系统的关注。

    我并不是特别熟悉专业示波器的设计、但我可以建议使用两个具有较低 Ron 和较低泄漏电流的精密多路复用器、这可以改善此应用- TMUX1109和 TMUX1108。 数据表中包含一些您可能会发现在搜索中有用的应用信息。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个家伙太棒了、我在他的每个视频中都学到了很多。
    事实上,我已在他们的论坛上登记,但答案并不像我所希望的那样准确、专业和有用。 那么、我来谈谈德州。 ;-)

    糟糕的是、它没有详细解释该示波器上差分放大器的增益设置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇!! 仅1.8欧姆!

    但是、它是否足够小、以便为 INA 等制作一组增益电阻器?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然这可能取决于您的系统、但我们通常建议您使用低导通电阻多路复用器来实现精密增益控制。  

    此外、这些器件可用于将多个传感器多路复用到 ADC、因为它们的泄漏电流较低、可提高系统精度。

    感谢您关注采用 TI 组件的系统! 我还想指出、我们在 TI.com 上提供了大量资源、可用于设计多种行业系统。 您可以在 TI.com 上的"应用"和"设计资源"选项卡中找到终端设备参考设计、包括方框图、原理图和器件建议。

    此致、
    Kate