但我无法理解 CD405xB CMOS 单路8通道模拟多路复用器/多路解复用器的用途(信号采集方框图的哪个部分)。
非常感谢您的阅读。
大家好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好、我已经对这个主题做了更多的研究。
我看到、"巧合"的是、每个多路复用器、HRA 和 H2F 中都有一个运算放大器。
我知道、它们首先用于将"单个"输入转换为差分输入。 我想另一个用于增益和/或滤波器。
但是、您通常有什么方法来实现它呢? 我无法看到多路复用器在该方案中的位置。
换句话说、如果我们使用、例如、在放大器反馈中选择增益电阻、我们将得到一个由多路复用器的电阻引起的误差值、这在仪表增益中可能非常有害。
那么、它是"之前"、"之后"吗?
您好! 非常感谢您参加本次有趣的辩论。
非常感谢您的回答。
今天我一直在研究提供的文档、非常有趣。
它帮助我了解了使增益可选的各种方法、并找到了在模拟信号采集中使用这些器件的原因。
我找到了类似数字示波器的原理图、让我更好地理解它。
不过、我发现它们通过每个通道的路由有点复杂。 最重要的是、我对控制范围的运算放大器感到困惑。
因此、主线程问题的答案已得到解决:
一个多路复用器调节增益、另一个多路复用器调节测量范围。
之后,我会有新的问题... 它是否是实现更高精度的正确方法? 根据所提供的文档、可以通过一些方法来降低 Ron 的影响、但它是否仍然是专业示波器中采用的解决方案?
大家好。
非常感谢您的回答。
实际上、正如我在第一篇帖子中提到的、这是一个我在家中拥有的示波器。
作为一名学生和一名电子产品爱好者、我并不抗拒打开它来识别每个器件。 我很惊讶地看到我不理解的电路部分。 我非常喜欢了解这些内容。
实际上、我在使用 INA 仪表放大器的 TIDUB00基础上、在返回时提出了惠斯通电桥 A 的电路。 本文档引用了对高精度增益电阻器的需求。 因此、它提出了基于开关的方法来改变信号采集中的增益是否正确的问题。
大家好。
本视频可能对您感兴趣: EEVBlog #675 - How to Reverse Engineer A Rigol DS1054Z (提及 TL072、CD74HC4053、TLV274)
您好!
虽然这可能取决于您的系统、但我们通常建议您使用低导通电阻多路复用器来实现精密增益控制。
此外、这些器件可用于将多个传感器多路复用到 ADC、因为它们的泄漏电流较低、可提高系统精度。
感谢您关注采用 TI 组件的系统! 我还想指出、我们在 TI.com 上提供了大量资源、可用于设计多种行业系统。 您可以在 TI.com 上的"应用"和"设计资源"选项卡中找到终端设备参考设计、包括方框图、原理图和器件建议。
此致、
Kate