This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:帮助共享 TS3A5223的 IBIS 模型

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, TMUX154E, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/889259/ts3a5223-help-to-share-ibis-model-for-ts3a5223

器件型号:TS3A5223
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

大家好、

请帮助我们检查 TS3A5223是否有 IBIS 模型? 我们无法从在线产品文件夹中找到。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helios、

    器件模型通常位于产品文件夹的"设计和开发"选项卡上。 如果该选项卡上没有模型、则不可用。  

    我们没有适用于此器件的 IBIS 模型。

    可以使用如下所示的数据表参数(RON、CS 和 CD)创建一个相当精确的模型、并将其插入您的 SPICE 仿真中。

    您正在尝试使用该开关建模什么? 我们可以帮助回答有关开关性能的问题。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的及时反馈。 此应用适用于 Vin=1.8V、频率=24MHz 信号的情况。 他们计划 在此应用中使用 TS3A5223RSWR,但担心数据表中标记的最大 Cload 为115pF,这大约 相当于大约40英寸的布线。 他们要求确认、因为他们认为 这是一个巨大的负载、可能不适合大多数设计。 请帮助检查 TS3A5223RSWR 是否 仍然适合此应用、或者我们应该建议其他解决方案、如 TS5A23157DGSR?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helios、

     TS3A5223应该适合您的应用。  建议 选择带宽为信号频率3倍的开关。

     TS3A5223的带宽为80MHz、正如您提到的、这是一个高导通电阻。

    我建议查看  采用类似配置、具有低导通电容(7.5pF)和高带宽的 TMUX154E。

    这里 是器件搜索工具的链接、您可以在其中查看类似配置中的其他选项、并根据带宽、CON 等进行排序

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    谢谢。 TMUX1574是否可以涵盖 Vin=1.8V 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确实如此

    请参阅建议的输入电压工作条件。

    此致

    Saminah