Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3384A
我设计了一款采用 SN74CBT3384ADWR 的分量视频+音频开关。 遗憾的是、当任一开关/两个开关都处于"关断"状态(~OE 引脚处于高电平)时、会有很多信号通过。 如果 Luma 信号特别高值(白屏)、则信号将使其穿过另一侧。 对于响亮的音频信号也是如此;它会泄放、并且非常明显。 我的工作电压符合建议的电源电压规格(输入此值时、我测量的电压为4.7V)、因此我想知道我的全部六个 SN74CBT3384ADWR 是否都有问题? 也许还有其他一些我还不理解的细节?
如果有任何问题、μ~~OE 引脚将由一对 D 锁存器(SN74HCT74DR)的输出驱动、并且还有一个 LED 阴极通过一个20K 电阻器(阳极连接到 VCC)连接到任一 μ V OE 引脚、以实现可视反馈。