This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3384A:在关闭状态期间通过开关的声音信号?

Guru**** 2556710 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/885521/sn74cbt3384a-audible-signal-through-the-switch-during-off-state

器件型号:SN74CBT3384A

我设计了一款采用 SN74CBT3384ADWR 的分量视频+音频开关。 遗憾的是、当任一开关/两个开关都处于"关断"状态(~OE 引脚处于高电平)时、会有很多信号通过。 如果 Luma 信号特别高值(白屏)、则信号将使其穿过另一侧。 对于响亮的音频信号也是如此;它会泄放、并且非常明显。 我的工作电压符合建议的电源电压规格(输入此值时、我测量的电压为4.7V)、因此我想知道我的全部六个 SN74CBT3384ADWR 是否都有问题? 也许还有其他一些我还不理解的细节?

如果有任何问题、μ~~OE 引脚将由一对 D 锁存器(SN74HCT74DR)的输出驱动、并且还有一个 LED 阴极通过一个20K 电阻器(阳极连接到 VCC)连接到任一 μ V OE 引脚、以实现可视反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    欢迎使用 E2E。  

    为了仔细检查、您的控制信号电压高电平(VIH)是多少? 您能否测量两个/OE 引脚以确认它们是否高于2V 的 VIH 阈值?

    此外、当开关被确认为"关闭"时、您能否测量输出"信号放气"电流?

    要进行确认、您是否需要此精确配置? (10位、每组5位单独控制)

    谢谢!
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当~Ω OE 引脚为高电平时、控制信号达到大约4.3V、因此绝对高于2V 阈值。

    我需要一个至少具有5位宽总线的总线开关、除此之外没有关系。 一个单独控制5位的10位总线是理想选择、与 SN74CBT3384ADWR 引脚兼容的24 SOIC 封装是理想选择、因为我的原型设计并不是非常简单。

    我不确定如何以任何定量方式测量出血信号的电流、因为我没有信号生成硬件。 我可以做的是将音频通过开关路由到计算机的麦克风插孔中、并录制通过的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    如果可以、我希望在开关打开时通过开关录制音频、并在开关关闭时录制您正在收听的音频。 您是否也可以包括测试条件的描述?

    显然、您是否在与输入相同的"关闭" 5位总线的输出上注意到这一点? 或者、您听到"出血"的另一条5位总线是吗?

    您是否还碰巧拥有系统这一部分的原理图? 这在我帮助调试时可能非常有用。

    谢谢!
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了音频录音、并创建了一个简化版原理图来说明我的问题。

    在随附的.mp3文件中、您将听到 Coldplay 的 Viva La Vida 大约10秒钟的声音。 在本记录的前4.5秒内、SW1关闭、SW2打开。 在录音的剩余时间内、两个开关都是断开的、两个~OE 引脚都保持高电平、据我所知、总线应该处于"关断"状态、并且任何信号都不应从 PC_AUDIO_OUTPUT 传输到 PC_MIC_INPUT。 您将注意到、许多信号会泄放。

    要回答您的另一个问题、如果我将 PC_MIC_INPUT 连接到总线开关的任何其他输出、我完全听不到任何声音(预期结果)。
    e2e.ti.com/.../signalbleed.mp3e2e.ti.com/.../simpleschematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    感谢您发送记录和原理图。 当您在 SW2控制的另一条总线上尝试输入/输出时、是否会遇到同样的问题?

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kate、是的。 我已经购买了许多 SN74CBT3384A 芯片并将它们用于此设计、并且始终会出现我所经历的信号渗漏。 当开关 y 处于关断状态时、开关 y 的输入 x 始终泄放至开关 y 的输出 x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    您可以尝试的另一项双重检查是将 PC_MIC_input 短接至 PC_AUDIO_Output 并查看其听起来是什么。

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    当我将 PC_MIC_INPUT 短接至 PC_AUDIO_OUTPUT 时、声音始终是清晰的、不受开关状态的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    谢谢。 为了更好地帮助您进行调试、我需要在开关打开和关闭的情况下查看输入和输出波形。 您是否有测量信号的仪器? 您也可以分享完整的原理图吗?

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 我已经发布了请求的波形;请参阅我的 MP3文件。 如果您想查看而不是听到它、我建议您下载它并在 Audacity.e2e.ti.com/.../schematic.pdf 中打开它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    感谢您发送原理图。 我将对其进行审核、并很快返回给您。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    感谢您的耐心等待。

    您能否通过测试您的完整系统来填写随附的表格?  e2e.ti.com/.../SN74CBT3384A-troubleshooting.xlsx

    对于四种逻辑组合状态中的每种状态、记录实际电压和控制引脚节点以及每个总线输出端的声音观察结果。

    此测试可能有助于我们准确地缩小我们听到意外结果的状态。 如果器件实际上是"信号放电"、我想知道为什么即使在一条总线处于"关断"状态时也能听到预期的声音。

    此外、我还想确认黄色框表示什么组件?

    谢谢!
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我发布的消息。 请查看我发布的简化版原理图。 在简化版原理图中、SN74CBT3384A 被绘制为三个不同的部分。

    • 单是电源和接地。
    • 一个部分是5位总线开关之一。
    • 一个是另一个5位总线开关。

    请仅查看简化版原理图中绘制的三个不同部分的最上方。

    根据数据表、当/OE 为高电平时、对于1至5 (含1至5)之间的任何 X、Ax 应从 BX 断开。

    这个线程所涉及的问题是、当我的/OE 引脚为高电平时、测量电压大约为4.3v (远高于数据表中提到的逻辑阈值)、对于1到5之间的任何 X、我的 AX 似乎连接到我的 BX。

    当 my/OE 引脚为低电平时、数据表中描述的行为似乎是正确的、因为我的 AX 连接到我的 BX、支持1到5之间的任何 X。

    我描述为信号放电的问题是、例如、当我将音频源连接到 A4、并且该总线开关的音频接收器位于 B4和/OE 时、该总线开关的电压大约为4.3v、 音频接收器从 A4接收大量信号、但无法访问这些信号。

    请查看我发布的音频、了解我的意思。 在此音频过程中、我首先通过开关播放音乐几秒钟、而/OE 引脚处于低电平、所有声音都符合我的预期。 当我的/OE 引脚在声音文件中变为高电平大约4.5秒时、您会听到一个非常可怕的噪音、这与现在不活动的总线开关应该屏蔽的歌曲有点相似。

    [引用 USER="Kate Dickson"]如果设备实际上是"信号渗漏",我想知道为什么即使在一条总线处于"关断"状态时也能听到预期的声音。

    这是对情况的错误评估。 假设所有总线处于关闭状态。 这意味着所有输入都从所有输出断开、对吧? 这意味着任何进入输入端的音频都不应出现在输出端、对吧? 我现在希望从总线开关的输出中接收的声音完全没有声音:它应该是静音的。 但是、我非常清楚地听到信号片段、这些信号位于总线输入之一。 这就是我所说的"信号放气"。 请查看我发布的消息和显示的图表。

    [报价用户="Kate Dickson"]此外,我想确认黄色框表示的是什么组件?

    这是跳线的 kicad 标准符号。 输入面板是一个可拆卸部件、通过一个插入式和包容式20引脚跳线连接。 第二对跳线用于将此电路实例连接到同一电路的其他实例。 与跳线和串行输入选择器件相关的所有信息与手头的问题完全无关。 请注意我发布的简化版原理图、并查看我的消息和音频文件。

    如果您想更详细地解释其中任何一项、请立即通知我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    我感谢大家的全面回应,并理解大家的关注。

    这似乎与器件的关断隔离有关。 为了测试这一点、您能否提供以下信息?

    信号的最大电压振幅是多少?
    由于原理图中不提供此信息、输出端的负载条件是什么?
    什么是源阻抗?

    此外、我知道您已经尝试在器件上测试过短路。 您能否在设备完全移除的情况下观察/发送音频播放结果?

    谢谢!
    Kate