This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:断电保护和超出电源电压的 I/O

Guru**** 2486625 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74CB3Q3257, TS5A23159, SN74CBT3257C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/884805/tmux1574-powered-off-protection-and-i-o-beyond-supply

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257TS5A23159
我们正在寻找满足以下条件的 IC。
我认为 TMUX1574不符合以下要求。
请告诉我满足以下条件的 IC。
・断电保护为5.5V 或更高
・Ω 的导通电阻为5Ω Ω 或更低
・Vs (VD)的绝对最大额定值为6V 或更高
・μ A 可由电源电压2.5V 驱动
【如何使用 IC】
使用来自 A 的信号作为触发器、开关来自 A 的18个信号和来自 B 的18个信号并将其输出至 C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E。

    TMUX1574符合以下大多数要求:

    • Ron 小于 5Ω Ω
    • VS 的绝对最大值、VD = 6V
    • 支持2.5V 的电源电压

    当 VDD < 1.5V 时、TMUX1574支持针对高达3.6V 的 VS、VD 信号的断电保护。

    SN74CB3Q3257通过增加针对高达5.5V 的 I/O 的断电保护来满足上述要求。

    为了澄清这一点、您是否需要在2.5V 电源下传递高达6V 的 I/O 信号? 换言之、超出电源电压的输入是否是必要的功能?

    此外、是否需要4通道2:1多路复用器配置? 是否可以尝试重新发送图像附件?

    谢谢!
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到 了 TS5A23159 2通道2:1 MUX。  

    • 它 μA 高达5.5V 的断电保护(最大泄漏电流为20 μ A)
    • Ron 0.7 Ω
    • Vs 至高达 Vcc+ 0.5V
    • VCC 范围:0 - 5.5V

    如果您对我们的器件有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我将在下面回答。
    VDD < 1.5V 时,>TMUX1574支持针对高达3.6V 的 VS、VD 信号的断电保护。
    Vs 和 VD 的断电保护高达3.6V 这一事实意味着、如果施加5V 电压、则不能保证 IC 的运行、对吧?
    >要说明,您是否需要在2.5V 电源下传递高达6V 的 I/O 信号? 换言之、超出电源电压的输入是否是必要的功能?
    是。我想使用它来切换 A 或 B 信号、如下所示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    让我来看看一点。

    如果信号线路(VNC、VNO)的最大绝对额定值为"Vcc + 0.5V"、这是否意味着没有断电保护?

    因为如果 Vcc = 0、最大绝对额定值将是0.5V、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这实际上有点令人困惑、我发现一个较旧的线程对此进行了进一步解释:

    从本质上讲、最大额定值是针对正常运行的、不过我们建议在建议的运行条件内使用该器件。


    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我 3分。
    〇Question1 μ A
    对于 TS5A23159、我了解建议在供电时使用它。
    那么、当在 VDD = 0V 的情况下向信号线路施加5.5V 电压时、会发生什么情况?
    〇Question2 μ A
    请告诉我在断电模式下具有隔离功能的 IC、如 TS5A23159。
    即使在 VDD = 0V 时对 Vs 或 VD 施加5.5V 电压、然后打开 VDD、IC 的运行是否得到保证?
    〇Question3 μ A
    如下所示、如果 A 和 B 已通电但 C 未通电、即使 Vcc 未提供给 IC、也会向信号线路施加5.5V 电压。
    上述内容之后、请告诉我在 C 电源开启时可以正常运行的 IC。

    e2e.ti.com/.../6574.Figure.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答您的问题:

    1. 如果 Vs 为5.5V 且 VDD 为0V、则输出将接近于0。 漏极引脚(COM)上只会出现高达20μA μ A 的小泄漏电流
    2. 是的、在此设置中保证 IC 的运行。 一旦 VDD >= VS (在本例中为5.5V)、IC 将打开
    3. 如果开关已通电并且施加5.5V 信号、则子系统 C 可能会损坏、具体取决于其额定值。

    如需更多信息  、请观看我们有关断电保护的视频以及有关同一主题的应用手册。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。


    很抱歉、我被误解了。
    使用 TS5A23159时、我知道 VDD 应小于 VS 和 VD。
    因此、请使用 SN74CB3Q3257。


    很抱歉、请另外告诉我。

    当在 VDD = 2.5V 且 VS (VD)= 3.3至5.5V 时使用 SN74CB3Q3257时、①I 需要知道导通电阻(Ron)。
    您是否有显示 VDD、VS 和 Ron 之间关系的图?

    ②Is 是否有向 OE、S、VDD 端子施加电压的命令?

     ③Please 请告诉我参考。
    与本问题相同的情况下、是否有一个非 SN74CBT3257C 的 IC 在 VDD = 5V 而不是 VDD = 2.5V 的电压下工作?
    我希望从 C 接收到的2.5V 电压将升压至5V、并用于增加 IC 选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加!

    1. 查看此主题 :CB3Q3257 Ron。 图像非常小、但您可以看到、Ron 保持在数据表中的 Ron、max 以下。
    2. 我们建议首先应用 VDD、OE 和 S 无关紧要。  
    3.  SN74CBT3257C 的工作电压应完全符合 VDD=5V 的要求、因为其建议的电压范围是4-5.5V。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。


    1.我看到 了此 页、请告诉我。如果 Vi 在2.5V 或更高电压下施加 VDD = 2.3V、Ron 将变得非常大。 当 VDD = 2.5V 时、这是否相同?

    如果是、这是否意味着如果 Vcc = 2.5V 且 Vi = 5.5V、Ron 变得过大且信号衰减、从而使其无用?

    我了解建议在为 VDD 供电后应用 OE、S 和 VI。
    但是、由于提供了断电保护、因此如果在 Vcc = 0V 的情况下对 OE 和 S 施加5V 电压则没有问题、对吧?

    我看了。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 由于这些较旧的器件使用 NMOS 开关、因此随着 Vgs (栅极-源极)变得更小甚至为负、Ron 将呈指数级增长。
      如需更多信息、请观看我们的高精度实验室视频:开关架构  
    2. 这些较早的器件没有失效防护逻辑。 当您打开 VDD 时、OE 将有高电流进入 VDD、因为断电保护不适用于逻辑引脚。 您可以使用电阻器将 OE 引脚上的电流限制为数据表中的最大电流。
      否则、我们建议在打开 VDD 之前将 OE 设为低电平。 有关失效防护逻辑的更多信息、请观看此视频: 失效防护逻辑

     谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    由于栅极电压为 Vcc + 2至3V、我了解即使 VIN 大于 Vcc、开关也会打开。
    但是、从下图中可以看出、如果 Vcc = 2.3V 时 V 增大、Ron 看起来会发生变化、
    当 Vcc = 2.5V 且 VIN = 5V 时、恐怕 Ron 太大而无法使用。
    最后我想知道的是、当 Vcc = 2.5V 且 VIN = 5V 时、Ron 的值是多少?

    我将 OE 直接连接至 GND、使其始终处于低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您在 以下 主题中有类似的问题。

    我将关闭此主题、我们可以使用另一个主题来回答您的问题。

    谢谢

    Saminah