请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HC4067 1) 1)我们需要在我的项目中使用8个此部件、Arduino 可以提供5.5V 电压、但我不知道我是否只能通过 Arduino 的一个5.5V 引脚为全部8个多路复用器供电? 请记住、在特定时间、只有其中一个
8个多路复用器已启用、因此我的问题是"连接到5.5V 电源时、多路复用器是否使用电源?"
2)我使用这些多路复用器作为频率为10MHz 的射频电路中的开关。另一个问题是“该多路复用器是否足够快,可以在没有任何问题的情况下切换10MHz 信号?”