This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:该多路复用器是否足够快、能够在没有任何问题的情况下切换10MHz 信号

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/884656/cd74hc4067-is-this-mux-fast-enough-to-switch10mhz-signal-without-any-problem

器件型号:CD74HC4067

1) 1)我们需要在我的项目中使用8个此部件、Arduino 可以提供5.5V 电压、但我不知道我是否只能通过 Arduino 的一个5.5V 引脚为全部8个多路复用器供电? 请记住、在特定时间、只有其中一个  

8个多路复用器已启用、因此我的问题是"连接到5.5V 电源时、多路复用器是否使用电源?"  

2)我使用这些多路复用器作为频率为10MHz 的射频电路中的开关。另一个问题是“该多路复用器是否足够快,可以在没有任何问题的情况下切换10MHz 信号?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saeid、

    您能否共享应用的方框图?  

    如果您  一次使用一个 CD74HC4067、则5.5V 电源可用于为每个开关供电。  

    2. 当/E = 1或逻辑高电平时、信号开关在漏极和源极之间创建一条高阻抗路径。  这些是固态 FET 开关、因此不存在机械开关等真正的开路。我找到了以下有关 CD74HC4067电流消耗的主题

    3.我们建议使用信号频率为3倍的开关。 10MHz 信号不应出现问题。 您还可以看到 MUX506 和 MUX36S16 的带宽为500MHz  、其传递的信号速度远高于 CD74HC4067 89MHz。   

    此致、

    Saminah