大家好、
我的客户希望使用 TS3V712E 在接口之间进行多路复用、并能够完全断开所有器件。 由于 TS3V712E 没有 EN 引脚、因此唯一的方法是关闭器件的 VDD。 但在 A 侧有3.3V 100k PU。 在 VDD 上没有任何电压但在 A 引脚上没有3.3V 电压时、该器件的行为是怎样的? 所有引脚是否均为高阻态、还是会消耗一些电流?
谢谢!
此致
Simon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望使用 TS3V712E 在接口之间进行多路复用、并能够完全断开所有器件。 由于 TS3V712E 没有 EN 引脚、因此唯一的方法是关闭器件的 VDD。 但在 A 侧有3.3V 100k PU。 在 VDD 上没有任何电压但在 A 引脚上没有3.3V 电压时、该器件的行为是怎样的? 所有引脚是否均为高阻态、还是会消耗一些电流?
谢谢!
此致
Simon
您好、Simon、
它应该是相同的(1uA)。
IOFF 是进入器件输入或输出端子的最大泄漏电流、在将指定电压施加到端子且 VCC = 0V 的情况下
Ioff 保护电路可确保 在器件断电时、不会从输入、输出或偏置为指定电压的组合 I/O 中汲取或向其中消耗过多电流。
您可以查看 TS3V712EL 数据表中的规格- 与 TS3V712E 的主要区别 是 VDD_5 电源、但它指定了具有更详细条件的 Ioff。
此致
Saminah