This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V712E:不存在 VDD 时 IO 引脚的行为

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3V712E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/897950/ts3v712e-io-pins-behavior-when-no-vdd-present

器件型号:TS3V712E

大家好、

我的客户希望使用 TS3V712E 在接口之间进行多路复用、并能够完全断开所有器件。 由于 TS3V712E 没有 EN 引脚、因此唯一的方法是关闭器件的 VDD。 但在 A 侧有3.3V 100k PU。 在 VDD 上没有任何电压但在 A 引脚上没有3.3V 电压时、该器件的行为是怎样的? 所有引脚是否均为高阻态、还是会消耗一些电流?

谢谢!

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smon:

    电气规格表的 Ioff 规格为 VDD=0、

    它表示 VDD = 0V 时的泄漏电流、表明 I/O 信号路径为高阻态  

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    该线路被指定为 Vo 0至3.6V (应为 Bx 和 Cx)和 Vi = 0V (应为 Ax)。 因此、没有关于 Vdd = 0V 且 Ax 波纹被拉至3.3V 的规格。 这是否会导致比1uA 更大的电流消耗?

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    它应该是相同的(1uA)。

    IOFF 是进入器件输入或输出端子的最大泄漏电流、在将指定电压施加到端子且 VCC = 0V 的情况下

    Ioff 保护电路可确保 在器件断电时、不会从输入、输出或偏置为指定电压的组合 I/O 中汲取或向其中消耗过多电流。

    您可以查看 TS3V712EL 数据表中的规格- 与 TS3V712E 的主要区别 是 VDD_5 电源、但它指定了具有更详细条件的 Ioff。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的支持!

    您说它应该是相同的。 您能100%确定吗? 也许可以在实验室中对其进行测试或询问设计人员?

    还有两个对我的客户很重要的问题:

    a)所有开关均适用于双向信号、即它们在两个方向上进行传导和阻断。
    b)指数为0至4的换向开关和指数为5和6的换向开关是否全部七个相同?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我正在与设计人员确认 Ioff 规格-我将很快就此再次与您联系。

    a))所有开关均适用于双向信号,即它们在两个方向上进行传导和阻断。

    数据表的第一行(可在 此处找到)在"说明/订购信息"下将其列为多路复用器/多路解复用器、从而将其定义为双向。

    请参阅下面的主题以回答您的问题。

     

    b)指数为0至4的换向开关和指数为5和6的换向开关是否全部七个相同?

    您是指 这些 开关吗? 我在上面包括的线程显示了一些差异。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    对于 questiom B、我意味着 A0至 A4的输入与 A5和 A6相同、或者内部是否存在差异?

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    Ax 输入是相同的-唯一的区别是它们根据真值表(SEL1和 SEL2逻辑)的工作方式

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的回答! Ioff 规格是否出现任何上升?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如电子邮件中所述、我们将在实验中运行测试并返回给您。

    此致

    Saminah