请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3157 大家好、
我有兴趣 在标有"JC5"和"JCR"的 TS5A3157DCKR 之间有何差异?
我们的器 件使用 TS5A3157DCKR 作为模拟多路信号分离器(COM 是输入)、可在 IN 引脚上处理1kHz 信号。 电源电压为3V3。 COM 引脚上的输入电压大部分时间处于0 - 120mV 范围内。 当我们使用带有标记 JCR 的器件时、一切工作正常、但当我们使用带有标记 JC5的器件进行更改时、我们在无引脚上获得大约30mV 的负偏移!
我们可以采取什么措施来消除该偏移? 它是否与电荷注入有关? JC5和 JCR 的电荷注入数字是否不同?
此致、
武卡丁。