This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:无引脚偏移

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/901347/ts5a3157-offset-at-no-pin

器件型号:TS5A3157

大家好、

我有兴趣 在标有"JC5"和"JCR"的 TS5A3157DCKR 之间有何差异?

我们的器 件使用 TS5A3157DCKR 作为模拟多路信号分离器(COM 是输入)、可在 IN 引脚上处理1kHz 信号。 电源电压为3V3。 COM 引脚上的输入电压大部分时间处于0 - 120mV 范围内。 当我们使用带有标记 JCR 的器件时、一切工作正常、但当我们使用带有标记 JC5的器件进行更改时、我们在无引脚上获得大约30mV 的负偏移!  

我们可以采取什么措施来消除该偏移? 它是否与电荷注入有关? JC5和 JCR 的电荷注入数字是否不同?

此致、

武卡丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,武卡丁!

    关于 TS5A3157DCKR 上的标记,标记为“JC5”和“JCR”的封装之间的区别在于制造场所不同。 除了制造设施、芯片在参数上是等效的、并且应该同样起作用。

    如果您可以发布示波器屏幕截图来显示每个器件的输出和输入、以便我可以看到图形之间的差异、从而更好地了解您遇到的问题。

     

    此外、您尝试使用该开关的目的是什么?

     

    此致、

     

    Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢你的答复。

    这是一些客户端的专有硬件、因此不允许我共享更多信息。  

    此致、

    武卡丁。