请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS12A12511 e2e.ti.com/.../ts12a12511-_2D002D00_USE-THIS-ONE_2D002D00_.pdf
尊敬的技术支持人员:
在第8.3节第14页中、此模拟开关的数据表内部 规定:
8.3.
特性描述 TS12A12511可传递摆幅为0至12V 或–6V 至6的信号。 该器件非常适合交流信号不具有共模电压的应用、因为信号的正负摆幅都可以通过器件以极小的失真传递。
我的问题是:
您能否解释一下此处所指的共模电压是多少? 它是大直流偏移吗? 如果是、有多大?
谢谢、
Steve Dunn
硬件工程师
Yigal Alon 94. St、Alon Tower 1、Tel Aviv 6789155 T:+972.765321622 M:+972.53.779.1610
传真:03.529.4072
www.nuvocares.com
steve.dunn@nuvocares.com