This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:开关与放大器;多路复用器论坛

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/900316/ts12a12511-switches-multiplexers-forum

器件型号:TS12A12511

e2e.ti.com/.../ts12a12511-_2D002D00_USE-THIS-ONE_2D002D00_.pdf

尊敬的技术支持人员:

在第8.3节第14页中、此模拟开关的数据表内部 规定:

8.3.  
特性描述 TS12A12511可传递摆幅为0至12V 或–6V 至6的信号。  该器件非常适合交流信号不具有共模电压的应用、因为信号的正负摆幅都可以通过器件以极小的失真传递。    
我的问题是:
您能否解释一下此处所指的共模电压是多少? 它是大直流偏移吗? 如果是、有多大?
谢谢、

Steve Dunn
硬件工程师
Yigal Alon 94. St、Alon Tower 1、Tel Aviv 6789155 T:+972.765321622 M:+972.53.779.1610
传真:03.529.4072
www.nuvocares.com
steve.dunn@nuvocares.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    如果器件仅支持单电源、则需要使用共模。

     该器件的共模电压是指 将信号摆幅从0V 以下变为~6V 所需的电压(直流偏置)。由于该器件可以传递摆幅为0至12V 或–6V 至6的信号、 它不要求您 施加共模电压。

    此致

    Saminah