请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6136 您好!
我们要求双通道2:1 SPDT、单电源电压(最小值)为12V、低电阻 Ron (<100 Ω)。
我们发现 TMUX6136符合除 Ron 电阻之外的所有要求。
请、我们是否可以有其他有关低 Ron 的建议?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lao、
在2:1、2通道配置中、TMUX6136是支持12V 电压的最佳器件。
TS12A12511 采用2:1单通道配置、支持12V 电源、并具有5 Ω(典型值)的低导通电阻
此致、
Saminah