This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6136:具有低电阻(<10 Ω)和高电压(~12V)的模拟开关

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/900099/tmux6136-analog-switch-with-low-resistance-10-ohm-and-high-voltage-12v

器件型号:TMUX6136

您好!

我们要求双通道2:1 SPDT、单电源电压(最小值)为12V、低电阻 Ron (<100 Ω)。

我们发现 TMUX6136符合除 Ron 电阻之外的所有要求。

请、我们是否可以有其他有关低 Ron 的建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lao、

    在2:1、2通道配置中、TMUX6136是支持12V 电压的最佳器件。

     TS12A12511 采用2:1单通道配置、支持12V 电源、并具有5 Ω(典型值)的低导通电阻

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复和建议。 谢谢。