请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4052A 主题中讨论的其他器件: TMUX1309
您好、先生、
我的客户正在寻找具有74LV4052PW 的引脚对引脚兼容解决方案。
我们刚刚发现 SN74LV4052A 的引脚定义是相同的、但 VCC 范围无法满足、因为我的客户为 UART 1.8V 接口设计了74LV4052PW。
因此、VCC、A、B 将仅使用1.8V、但我们的 SN74LV4052A VCC 范围仅为2V 至5.5V。
我们只是想、如果我们可以将 VCC 设计更改为3.3V 并将 A、B 输入1.8V 用于 UART 高电平、它是否可行?
或任何其他建议、请告知我们。
谢谢你