This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:VCC=3.3V、A &放大器;B 输入高电平仅达到1.8V

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A, TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/899091/sn74lv4052a-vcc-3-3v-and-a-b-input-high-level-only-reach-1-8v

器件型号:SN74LV4052A
主题中讨论的其他器件: TMUX1309

您好、先生、

我的客户正在寻找具有74LV4052PW 的引脚对引脚兼容解决方案。

我们刚刚发现 SN74LV4052A 的引脚定义是相同的、但 VCC 范围无法满足、因为我的客户为 UART 1.8V 接口设计了74LV4052PW。

因此、VCC、A、B 将仅使用1.8V、但我们的 SN74LV4052A VCC 范围仅为2V 至5.5V。

我们只是想、如果我们可以将 VCC 设计更改为3.3V 并将 A、B 输入1.8V 用于 UART 高电平、它是否可行?

或任何其他建议、请告知我们。

谢谢你