大家好、
我的客户正在测试 CD4051B。 用例如下所示。 CD4051B VDD=3.3V
当我们从 CH1—>CH2—>CH3切换输入通道时,输出应从3V—>1.5V—>0V 变化。 但我们发现、当 CD4051B 切换到输入为1.5V 的 CH2时、输出在1.5V 波形之上显示了一些杂散。 输出 实际波形如下图所示、1.5V 上的杂散如红色圆圈所示。
为了验证输出上显示的杂散是否来自输入、我们在相同的示波器上测量了输入 CH2和输出。 绿色表示 CH2 1.5V、它始终保持稳定、黄色为输出。 当输出切换到 CH2时、它会从0V 上升到1.5V、但在1.5V 输出时会出现毛刺。 当杂散上升时、输入 CH2 1.5V 是干净的。
我们将波形放大 如下:您可以看到1.5V 输出上的杂散以非常高的压摆率出现。
此外、我们还发现以下结果:
当 CH2电压大约为1.5V~1.6V 时、我们将看到当它切换到 CH2时、输出上出现毛刺。 但是、当我们调节 CH2电压以使其远离1.5~1.6V 时、当它切换到 CH2时、输出上没有杂散
将 CD4051B VDD 从3.3V 更改为5V 时。 问题消失了
那么、您能否帮助分析导致输出上出现毛刺的原因? 谢谢。
此致、
韦恩