This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051输出在输入为干净时具有杂散

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, TMUX1308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/897443/cd4051b-cd4051-output-has-spur-while-the-input-is-clean

器件型号:CD4051B

大家好、

我的客户正在测试 CD4051B。 用例如下所示。 CD4051B VDD=3.3V

当我们从 CH1—>CH2—>CH3切换输入通道时,输出应从3V—>1.5V—>0V 变化。 但我们发现、当 CD4051B 切换到输入为1.5V 的 CH2时、输出在1.5V 波形之上显示了一些杂散。  输出 实际波形如下图所示、1.5V 上的杂散如红色圆圈所示。

为了验证输出上显示的杂散是否来自输入、我们在相同的示波器上测量了输入 CH2和输出。 绿色表示 CH2 1.5V、它始终保持稳定、黄色为输出。 当输出切换到 CH2时、它会从0V 上升到1.5V、但在1.5V 输出时会出现毛刺。 当杂散上升时、输入 CH2 1.5V 是干净的。

我们将波形放大 如下:您可以看到1.5V 输出上的杂散以非常高的压摆率出现。

此外、我们还发现以下结果:

当 CH2电压大约为1.5V~1.6V 时、我们将看到当它切换到 CH2时、输出上出现毛刺。 但是、当我们调节 CH2电压以使其远离1.5~1.6V 时、当它切换到 CH2时、输出上没有杂散

将 CD4051B VDD 从3.3V 更改为5V 时。 问题消失了

那么、您能否帮助分析导致输出上出现毛刺的原因? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    在开关期间、CH2似乎存在过冲–原因是 开关时、先断后合不足以导致信号之间发生耦合。 可以通过几种方法来最大程度地减小过冲:

    • 在开关的漏极/输出引脚上添加一个电容器-电容器值将随过冲量而变化、但可能大约为100pF 至10nF。
    • 由于强大的驱动器会导致电流快速变化、信号路径上可能会产生电压尖峰。 通过减弱驱动器强度、放置串联电阻有助于过冲

    如果您移除多路复用器并使信号路径短路、信号会是什么样的?

    这些器件在5V、10V 和15V 电压下进行了特性测试和测试。 它们可以在高于和低于该值的条件下运行、但不在该值范围内。

    如果您的运行电压为3.3V、我还建议 对于8:1单通道3.3V 电源电压轨、在  类似配置和低成本中使用 TMUX1308。

    与 大多数信号开关一样、在5V 电源下运行与3.3V 之间的主要差异是 CD4051B、导通状态电阻将随着电源电压的降低而增加。   CD4051B 在5V 电源下具有470欧姆的导通状态电阻、并且随着电源电压降至3.3V、导通状态电阻会高得多。  

    此致、

    Saminah