Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3251
大家好、
在客户中使用了 SN74CBT3251。 当使用 SN74CBT3251对温度进行采样时、输入引脚 B1~ B7被随机地短路。下面是 SN74CBT3251的原理图。 故障率为2%。
这是一个特殊应用、B1为 NC、其余 B2~B8连接到 NTC、当 MCU 控制使能引脚断开路径时、NTC 由引脚 A 上拉
我们还测试此应用的电源序列、首先为5V 上电。 请给我们一些建议。 谢谢。
BR
郭松珍