This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:SN74cbt3251的故障分析

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/896541/sn74cbt3251-failure-analyze-for-sn74cbt3251

器件型号:SN74CBT3251

大家好、

在客户中使用了 SN74CBT3251。 当使用 SN74CBT3251对温度进行采样时、输入引脚 B1~ B7被随机地短路。下面是 SN74CBT3251的原理图。 故障率为2%。

这是一个特殊应用、B1为 NC、其余 B2~B8连接到 NTC、当 MCU 控制使能引脚断开路径时、NTC 由引脚 A 上拉

我们还测试此应用的电源序列、首先为5V 上电。 请给我们一些建议。 谢谢。


 

BR

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Songzhen、

    为了帮助调试、您能否提供以下方面的详细信息:

    • 当您说故障率为2%时、您能否指定发生故障的原因-您是否没有获得任何输出、它是否不执行开关?

    • 您能否在输入和输出端共享示波器捕获?

    •  B2-B8上的输入信号电压是多少?

    • 如果您移除多路复用器并使信号路径短路、您还能检查信号是什么样的吗?

    • 您是否已使用新 IC 更换开关-您看到了什么结果?

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    请参阅以下更新:

    B2~B8在此应用中不是输入、当内部开关关闭时、电流流向 B2。 A 上的电压发生变化。

    当您说故障率为2%时、您能否指定发生故障的原因-您是否没有获得任何输出、它是否不执行开关?

    故障场景:

    B1为 NC、B1始终良好。

    B2~B8的多个引脚随机短接地,最大损坏次数为4。

    开关性能良好。

    您能否在输入和输出端共享示波器捕获?

    黄色的是 B2的输入信号、输出是流入输入的。

    粉色的是 S0的触发信号。

     B2-B8上的输入信号电压是多少?

    B2~B8在此应用中不是输入、请参阅下图。

    如果您移除多路复用器并使信号路径短路、您还能检查信号是什么样的吗?

    如果我们移除多路复用器、它是一个电阻器网络。

    您是否已使用新 IC 更换开关-您看到了什么结果?

    是的。 在更改 IC 后 、它运行良好。

     

    BR

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 宋镇国:

    您提到过、在更改 IC 后、您看不到任何问题-您能否使用2-3个其他 IC 检查此问题并确认是否仍然没有发现任何故障?

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    这是客户执行的操作:

    首先、取一个故障板、SN74CBT3251已损坏;

    然后、删除 SN74CBT3251、B2短接至 GND;

    之后、采用新的 Sn74CBT3251插槽新的 SN74CBT3251、该 SN74CBT3251运行良好

    客户不要尝试多个新 IC。 他们想知道 SN74CBT3251为何被电路板损坏。

    您能否为客户回顾此电路? 我对该电路有几个问题:

    电流是否正确?

    SNCBT3251是双向器件吗?

    侧面的开关模型是什么? 此电路是否存在任何风险? 由于 B1为 NC、它是否会导致 B2~ B8?(上的电压干扰、B1没有损坏)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有发现应用电路有任何问题,电流看起来是正确的

    您能否确认 Sx 逻辑高电平和 VDD 电平。

    此外、检查加电/断电条件。 由于该器件似乎没有断电保护或失效防护逻辑、因此我们需要在逻辑和 IO 引脚之前为 VDD 供电。

    我们的所有信号开关都是双向的。  CBT 开关是 NMOS 串联开关、VT 是 NMOS 的阈值电压-请在此处查看 有关开关和多路复用器中开关结构的更多详细信息:常见的开关架构是什么?

    您可以将 B1保留为 NC、但最好 将 I/O 引脚连接到 GND (如果未使用)、以便输入状态不会未定。

    此致

    Saminah