This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3125C:FET 转换开关

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3125C, SN74LVC1G139, TS12A44514, TS12A44515, TS12A44513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/894639/sn74cbt3125c-fet-switchi

器件型号:SN74CBT3125C
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G139TS12A44514TS12A44515TS12A44513

大家好、


我对 SN74CBT3125C 有疑问。

当 VCC 和1A 短接时、是否为1B 输出?
当 VCC-0.8V 或更高的电压输入1A 时、SW (FET)是否关断?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    功能表中列出了器件操作:

    当/OE 为低电平时、相关的1位总线开关打开、A 端口连接到 B 端口、 当/OE 为高电平时、相关的1位总线开关关闭、且 A 和 B 端口之间存在高阻抗状态。

    您的第二个问题与 Vcc =0时有关吗?

    当 Vcc 为0V 时、输入可以是-0.5V 至7V 范围内的任意值、并且由于该器件完全符合使用 Ioff 的局部断电应用的规范、输出将保持在"高阻抗"状态。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢你的答复。

    我的解释不好。

    客户设置如下。

    VCC = 5V
    / OE =低电平
    端口= 5V
    B 端口=未输出

    在上述情况下、B 端口无输出。
    当端口(输入)和 VCC 的电压相同时、B 端口是否不输出?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    您的电源和端口 A 输入处于建议的工作条件- CBT-C 是一款 NMOS 串联开关、它只能传递低于 VCC 的阈值电压的信号。 因此、您应该会在 VCC –VT 的端口 B 上看到输出。

    您能否共享您的应用原理图

    您的 VIH/VIL 电压是多少  

    您能否将端口 A 短接至端口 B 并在输出端进行探测?

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、


    感谢你的答复。

    VT 的价值是什么? 数据表中对 VCC-VT 的描述在哪里?

    如果 VCC = 5V 且端口输入为4V、它是否会从 B 端口输出?
    它作为一种衡量标准是否有效?

    >您能否共享应用的原理图
    如果您想查看客户的原理图、我将向您发送一条私人消息。

    >什么是 VIH/VIL 电压
    我询问客户。 但确认这一点的背景是什么?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    数据表中未提及 VT (阈值)电压-但与 CBT 开关的结构相关、CBT 开关是 NMOS 串联开关、VT 是 NMOS 的阈值电压-请参阅此处 有关开关和多路复用器中此开关结构的更多详细信息: 常见的开关架构是什么?

     VCC = 5V 且  4V 的输入处于建议的工作范围内、因此开关应将信号传递到端口 B。

    我询问 VIH 和 VIL 电平、因为开关更改内部信号路径所需的控制引脚(OE)上的电压电平需要处于建议的工作条件下。

    请告诉我详情是否有帮助-您可以在 saminah_c@ti.com 分享原理图供查看

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Saminah、


    感谢你的答复。
    我会将原理图发送到您的邮箱地址。

    我对以下规格有疑问。


    当 VCC = 5.5V (MAX)时、VIO = 5.5V (MAX)是否可接受?
    VIO 是否必须低于 VCC?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    如建议运行条件中突出显示的那样、VIO 可高达5.5V。

    但是、正如我在上面解释的、具有 NMOS 串联结构的 CBT-C 开关只能传递比 Vcc 电压大约1V <的信号。 这意味着如果端口 A 上的输入信号为5.5V、则当开关打开时、端口 B 上的电压将为~4.5V。

    请参阅以下主题中的更多详细信息。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Saminah、


    感谢你的答复。

    VIH/VIL 值如下。
    VIH=2.3V (最小值)
    VIL = 0.55V (最大值)

    OE 的输入是 SN74LVC1G139的输出(Y3)。
    请确认电路图单独发送至您的电子邮件地址。

    发送的线程中有 TS12A44514的建议、
    作为替代产品、TS12A44514在 VCC = VIO 时是否正常工作?

    e2e.ti.com/.../813575


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishiwata、

    感谢您分享原理图-我将对其进行回顾并返回给您。

    是的、 TS12A44514 具有传输门结构并支持轨到轨运行

    在开关 和多路复用器中查看有关此开关结构的更多详细信息:常见的开关架构是什么?

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、


    感谢你的答复。 感谢您的支持。

    我想确认我的理解。
    当 OE 为高电平时、TS12A44514输出。
    当 OE 为低电平时、TS12A44515输出。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

     TS12A4451x (TS12A44513/4/5)共享与上述共享的功能表。 当"in"为低电平时、 NC 到 COM 或 COM 到 NC 被启用、而当"in"为高电平时、 NO 到 COM 或 COM 到 NO 路径被启用。

    主要区别在于配置。

    TS12A44513有两个常闭(NC)开关和两个常开(NO)开关、TS12A44514有四个常闭(NC)开关、TS12A44515有四个常闭(NC)开关

    此致

    Saminah