请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3159 您好!
在我的低功耗设计中、我使用此电路-标准高侧开关-实现高功率 LED 闪烁:
但在新一代产品中、我需要为附加通信电路节省一些空间。 是否可以将 TS5A3159用作高侧开关(或 SOT23中的另一个开关)?
新设计的 LED 电流为150mA。
两种可能的情况:
1:闪烁顺序:20Hz 持续4秒。 很难说每天有多少个海瑟,但我们假设是200个。
2:LED 亮起4秒、而不是熄灭。 每天200次。
TS5A3159使用寿命是否存在任何风险?
谢谢、
1月