This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:TS5A3159是否可以用作 LED 的高侧开关?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159, TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/896823/ts5a3159-can-ts5a3159-work-as-high-side-switch-for-led

器件型号:TS5A3159

您好!  

在我的低功耗设计中、我使用此电路-标准高侧开关-实现高功率 LED 闪烁:

但在新一代产品中、我需要为附加通信电路节省一些空间。  是否可以将 TS5A3159用作高侧开关(或 SOT23中的另一个开关)?  

新设计的 LED 电流为150mA。

两种可能的情况:

1:闪烁顺序:20Hz 持续4秒。 很难说每天有多少个海瑟,但我们假设是200个。

2:LED 亮起4秒、而不是熄灭。 每天200次。

TS5A3159使用寿命是否存在任何风险?

谢谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您的应用所需的电压电平是多少-我可以看到您使用的是3.3V 电源

    您还想选择信号开关、然后再启用功能、以确保您在连接和断开 LED 时不会遇到问题。  此外、关断保护特性可在开关的 Vcc 不存在时确保信号路径为高阻抗事件。  这有助于进行电源定序。 有关详细信息、请参阅 《利用关断保护简化电源定序》

    您的电流要求为150mA - TS5A3159 应使用此电流并具有先断后合功能。    如果您还需要断电保护、可以查看 TS5A3160。

    我对 TI.com 开关搜索工具进行了排序 、以实现单通道、2:1、先断后合、断电保护、并按最大持续电流排序。

    此致

    Saminah