我使用 tmux1219通过一个来自 STM32的 GPIO 引脚在2.5VRef 和5Vref 之间切换电压信号。 我发现 U13 tmux1219通常无法正常工作。 电路图见附件。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在某些情况 下、当 SEL 引脚为高电平时、我无法将 S2切换至 D、无论 SEL 引脚为高电平还是低电平、它始终在 S1上切换、并且 D 引脚始终为2.5V。
在其他一些情况 下、无论 SEL 引脚是高电平还是低电平、D 引脚始终为2.58V。
SW.VEX.SEL 是来自 STM32 MCU 的 GPIO、我测量了信号、可以根据我的意图将其设置为0V 或3.3V。
您好!
选择引脚上没有去耦和上拉/下拉电阻器是可以的购买您需要使器件在建议的工作条件下运行
您能否确认 您对 TMUX1219的电源 电压是否为5.4V -原理图显示了 VCC + A5V4
当 U13不能按要求工作时、您能否像我之前提到的那样探测 VDD、GND 并选择 U13的引脚并共享示波器屏幕截图-这可能是器件正在接地、并且您会在一段时间后看到它无法正常工作。
此致
Saminah