This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:tmux1219为什么无法正常工作?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/895657/tmux1219-why-tmux1219-does-not-work-normally

器件型号:TMUX1219

我使用 tmux1219通过一个来自 STM32的 GPIO 引脚在2.5VRef 和5Vref 之间切换电压信号。 我发现 U13 tmux1219通常无法正常工作。 电路图见附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "不能正常工作"到底是什么意思? 它是否切换了错误的通道? 输出电压是否与 S1/S2不同?

    SW.VEX.SEL 的特征是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    除了克尔姆人的要求之外、 如果您移除多路复用 器(U13)并使信号路径短路、您还能检查信号是什么样的

    您能否提供有关"通常不起作用"的详细信息-您在不起作用时看到的行为是什么?

    您能否在多路复用器的输入和输出端进行示波器截图?

    您是否为多路复用器使用5.5V 电源?

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某些情况 下、当 SEL 引脚为高电平时、我无法将 S2切换至 D、无论 SEL 引脚为高电平还是低电平、它始终在 S1上切换、并且 D 引脚始终为2.5V。  

    在其他一些情况  下、无论 SEL 引脚是高电平还是低电平、D 引脚始终为2.58V。  

    SW.VEX.SEL 是来自 STM32 MCU 的 GPIO、我测量了信号、可以根据我的意图将其设置为0V 或3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我移除 U13并对信号路径短路时、电路正常工作。  

    U13的电源为5.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我焊接一个新的 tmux1219芯片时、它一次正常工作、它可以切换到 S1或 S2、并且 D 引脚相应地为2.5V 或5V。 但是、经过一段时间(例如一天或5天)后、它无法正常工作、 无法再次恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 U13的输入和输出引脚(工作和非工作时)共享示波器快照?

    当您说"它无法正常工作、 无法再恢复"时、您在"D"处看到了什么信号?

    您能否确保遵循 TMUX1219的设计建议、如下所示:

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、未放置去耦电容器、也未放置弱脉冲自有或上拉电阻器。 但这些不会损坏 tmux1219芯片、只会影响稳定性。  为什么有许多 tmux1219芯片被游戏玩家使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    选择引脚上没有去耦和上拉/下拉电阻器是可以的购买您需要使器件在建议的工作条件下运行

    您能否确认 您对 TMUX1219的电源 电压是否为5.4V -原理图显示了 VCC + A5V4

    当 U13不能按要求工作时、您能否像我之前提到的那样探测 VDD、GND 并选择 U13的引脚并共享示波器屏幕截图-这可能是器件正在接地、并且您会在一段时间后看到它无法正常工作。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 U13损坏时,我测量到 VDD 为5.37V,GND 为0V,SEL 为0或3.3V。 GND 引脚直接连接到 AGND、不会失去接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在这些引脚上共享示波器截图?

    此外、您在 D 引脚上测量的是什么? 您能否探测 S1、S2和 D 并分享示波器镜头?

    谢谢

    Saminah