请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBT3253C 尊敬的团队:
客户发现他们向 SN74CBT3253C 输入5V 信号(STRIP0_1A_SW)、但输出端只有4V。
他们想知道输出电压损失约1V 的原因。
5V 输入信号来自 LED 驱动器的3.3V 信号(STRIP0_1A)、并通过3.3V 至5V 电平位移。
在下图中、通道1应为"STRIP0_1A_SW"而不是"STRIP0_1A"。 这是一个拼写错误。
请帮您澄清此问题吗?
谢谢你。
此致、
Jim