This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3253C:输出电压问题

Guru**** 2525560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3253C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/895614/sn74cbt3253c-output-voltage-question

器件型号:SN74CBT3253C

尊敬的团队:

客户发现他们向 SN74CBT3253C 输入5V 信号(STRIP0_1A_SW)、但输出端只有4V。

他们想知道输出电压损失约1V 的原因。

5V 输入信号来自 LED 驱动器的3.3V 信号(STRIP0_1A)、并通过3.3V 至5V 电平位移。   

在下图中、通道1应为"STRIP0_1A_SW"而不是"STRIP0_1A"。 这是一个拼写错误。

请帮您澄清此问题吗?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    SN74CBT/CBT-C 系列开关是单个 NMOS FET 开关。  为了使 FET 具有从漏极到源极(A 到 B)的低阻抗路径、Vgs 电压必须大于 FET 阈值电压。  使用这种类型的开关、您只能传递比 Vcc 电压小于1V 的信号。  

    如果您想要传递高达 Vcc 值的电压、则需要另一个开关系列、该系列具有两个并联的 FET NMOS 和 PMOS 或带电荷泵的开关。

    您可以看到新 的 TMUX1209、 它除了 提供1.8V 兼容控制输入、先断后合、失效防护逻辑外、还提供轨到轨开关。

    谢谢

    Saminah