大家好、
我的客户考虑使用 Vdd=0.8V/VSS=-2.5电源电压的器件。
逻辑电平为高= 0.8V/Lo = 0V。
此用法是否适用于此器件?
我担心器件和内部逻辑是否能够在整个电源电压为3.3V 的情况下工作如此低的 Vdd 电压。
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shota、
此器 件是5.5V 单电源或±2.75V 双电源多路复用器。 对于双电源、VSS 和 VDD 之间的差值需要介于 1.08V~5.5V 之间。
VDD 和 VSS 之间的总电压差为3.3V - VIH 和 VIIL 规格需要与3.3V 电源电气特性表类似。
此外、为了避免 VDD 如此低时出现任何潜在问题、如果 您使用双电源、我建议增大 VDD 以满足 VDD 额定值1.08V 的最小值、如果您希望将3.3V 保持为±μ A 双电源范围、我建议增大负电源轨。
谢谢
Saminah