This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1134:VDD=0.8V/VSS=-2.5V 运行

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/894488/tmux1134-vdd-0-8v-vss--2-5v-operation

器件型号:TMUX1134

大家好、

我的客户考虑使用 Vdd=0.8V/VSS=-2.5电源电压的器件。

逻辑电平为高= 0.8V/Lo = 0V。

此用法是否适用于此器件?

我担心器件和内部逻辑是否能够在整个电源电压为3.3V 的情况下工作如此低的 Vdd 电压。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    对于 TMUX1134、建议双电源的工作条件是 VSS 范围应在-2.75~ 0V 范围内、Vdd (单电源)应在1.08V~5.5V 范围内。

    因此、在单电源情况下、Vdd=0.8V 将超过建议的工作条件。 请参阅下面的 TMUX1134 数据表建议的工作条件

    您客户的应用场景是什么?

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的回复。

    对于数据表中指定的 VDD 范围、它显示(单个)。

    这种情况是否也适用于双电源电压?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    此器 件是5.5V 单电源或±2.75V 双电源多路复用器。 对于双电源、VSS 和 VDD 之间的差值需要介于 1.08V~5.5V 之间。

     VDD 和 VSS 之间的总电压差为3.3V - VIH 和 VIIL 规格需要与3.3V 电源电气特性表类似。

    此外、为了避免 VDD 如此低时出现任何潜在问题、如果 您使用双电源、我建议增大 VDD 以满足 VDD 额定值1.08V 的最小值、如果您希望将3.3V 保持为±μ A 双电源范围、我建议增大负电源轨。

     

    谢谢

    Saminah