This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:无 COM 电流/争用

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/893482/ts5a3166-no-com-currents-contention

器件型号:TS5A3166

您好!

我对 TS5A3166有两个问题:

1. NO 和 COM 引脚的电流之间是否存在差异?

例如、如果从 NO 引脚驱动5mA 电流、COM 引脚上的预期电流是多少(反之亦然)?

2. 在竞争的情况下,即 NO 和 COM 引脚上的不同电压(例如,NO = 1.8V,COM = 5V,对于几个 MS),器件将如何反应?

谢谢、

雅龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处于开启状态的开关的行为与电阻器非常相似。 导通电阻平坦度不是很完美、但不会有泄漏电流流向其他地方。

    当您在1.8V 和5V 之间连接一个0.9 Ω 电阻器时、电流将流动、并且电流将远远大于200mA 的绝对最大额定值。 这可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。

    那么、是否还有其他1:1 SPST 开关、它支持1.8V-5V 的输入电压/输出电压、并且能够处理此类故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较高的开关电阻会限制电流、但没有具有如此高电阻的开关(Ω 50mA 时大于64m Ω)。

    只需添加一个电阻器即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。