请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3166 您好!
我对 TS5A3166有两个问题:
1. NO 和 COM 引脚的电流之间是否存在差异?
例如、如果从 NO 引脚驱动5mA 电流、COM 引脚上的预期电流是多少(反之亦然)?
2. 在竞争的情况下,即 NO 和 COM 引脚上的不同电压(例如,NO = 1.8V,COM = 5V,对于几个 MS),器件将如何反应?
谢谢、
雅龙。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.