This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309:确认此设计是否可靠以实现连续运行

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/967722/tmux1309-confirm-if-the-design-is-reliable-for-continuous-operation

器件型号:TMUX1309
主题中讨论的其他器件: TMUX1308

大家好、

我希望获得您的帮助、以确认下面 针对 TMUX1309的客户设计。


客户有8个电压可使用 TMUX1309进行测量。 它们大约为30V。
所有30 V 电源都以 GND 为基准、GND 与 Vsa 具有相同的电位
以避免重复相同的电阻分压器电路。 他们的想法是将较低电阻器放置到 TMUX 的输出端、并在输入端仅使用高侧电阻器

该解决方案是否可靠、可实现连续运行?

客户每秒需要10个样本
ADC 是 TMS32F280049 ADC 通道之一

如果您有任何问题需要确认客户设计、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的参与。  

    8:1多路复用器一次对8个输入信号进行采样的功能使用看起来很好、因为这将节省大量组件空间/成本。 在计算中、它们需要考虑开关导通电阻、这是一个非常小的因素、但确实存在、并且会添加到高侧电阻器中。

    需要在原理图中突出强调的几个问题。

    - TMUX1309不是8:1多路复用器。 它是一个2通道4:1多路复用器。 TMUX1308是8:1多路复用器。 请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux1309.pdf 此处的数据表

    - TMUX1308/9是一款低压器件、支持1.62V 至5.5V 电源运行。 由于这是一个轨到轨器件、因此 Sx 或 D 引脚上允许的信号介于0V 至 VDD 之间。

    -由于客户希望采样30V 电压、我建议使用我们的中压8:1多路复用器件之一- TMUX6208PWR、因为该器件支持4.5V 至36V 单电源运行、并且在单电源模式下允许的信号为0V 至 VDD 或(+/-4.5V 至+/-18V 电源、 在双电源模式下将 VSS 更改为 VDD)。 数据表- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux6208.pdf

    -如果他们现在需要小尺寸封装、另一个选项是 MUX36S08IRUMR。 此器件支持10V 至36V 单轨电源运行(0V 至 VDD 信号)。 数据表- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mux36s08.pdf 

     

    问题:

    -可用的 VDDA 轨电压是多少?  

    -请确认他们正在对30V 信号进行采样。

    其中 A0/A1/A2和 EN 来自,因为这些信号控制通道选择和芯片启用/禁用。

    谢谢、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请告知我们是否需要有关此主题的任何帮助。

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    我再也没有收到对这项调查的答复。
    我们现在可以关闭该线程。

    感谢您的友好支持。

    此致、

    Jonathan