Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309, TMUX1308
主题中讨论的其他器件: TMUX1308
大家好、
我希望获得您的帮助、以确认下面 针对 TMUX1309的客户设计。 
客户有8个电压可使用 TMUX1309进行测量。 它们大约为30V。
所有30 V 电源都以 GND 为基准、GND 与 Vsa 具有相同的电位
以避免重复相同的电阻分压器电路。 他们的想法是将较低电阻器放置到 TMUX 的输出端、并在输入端仅使用高侧电阻器
该解决方案是否可靠、可实现连续运行?
客户每秒需要10个样本
ADC 是 TMS32F280049 ADC 通道之一
如果您有任何问题需要确认客户设计、请告诉我。
谢谢、
Jonathan