我有一位客户询问以下情况下的电流消耗。 如果可能、我需要在这种用例中提供估算的最大电流消耗。
V+= 5.1V
VIO = 1.8V
IN1、IN2 =最大值2.3V
NOx & NCx = DC 2.5V 共模、然后从函数发生器施加±1.5V 正弦波信号
在此设置中、IN1和 IN2的电压电势可以大于仅为1.8V 的 VIO。
INx 引脚 ESD 二极管是否连接到 VIO 或 V+?
如果是 VIO、那么我怀疑 INx 电压是否高于 VIO + 0.3V 左右、则会产生大量电流。
如果我对上述内容的理解不正确、那么在这种情况下、可以预期会消耗什么类型的器件电流?
此致、
Darren